This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV31T:推荐的 IOH/IOL (最大值)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, DS26LV31T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220980/ds26lv31t-recommended-ioh-iol-max

器件型号:DS26LV31T
主题中讨论的其他器件:AM26LV31E

您好!

我的客户想要比较 DS26LV31T 和 AM26LV31E。
AM26LV31E 的建议最大 IOH/IOL 值为-30mA/+30mA。
DS26LV31T 的建议最大 IOH/IOL 值是多少?

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件都设计用于大约100 Ω…的负载 120 Ω、并保证针对这个负载的差分输出电压至少为2V。(这是 RS-422规范要求的。)

    这意味着在这种情况下、输出电流至少为20mA。 但是、不要使用电流作为目标来设计 RS-422总线;重要的是可以使用与传输线路特性阻抗匹配的端接电阻器(即100 Ω 或120 Ω)。

    DS26LV31T 数据表中的测试条件不适用于输出电流大于30mA 的任何情况。 AM26LV31E 可以替代 DS26LV31T。