This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:查询应用使用情况

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220360/tca9543a-enquiry-on-application-usage

器件型号:TCA9543A

大家好、

我们 在设计中使用了器件 TCA9543APWR。

为了更好地理解、我们的要求是连接同一个没有任何从 ID 配置的从机模块并附加映像。

附加设计中是否存在任何冲突?

从主机侧来说、我们仅使用单个 I2C 总线

此致、
Manikandan Ramasamy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个从器件与任何其他被启用的从器件之间会发生冲突。

    对于三个地址相同的从器件、您需要一个至少有三个通道的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Clemens Ladisch

    第一个从机和任何其它被使能的从机之间会发生冲突。对于三个地址相同的从机、需要一个至少有三个通道的开关。

    规格。  

    如果我们使用第二个和第三个从机与一个开关和另一个开关作为第一个从机,那么第二个和第三个从机之间没有任何冲突,对吗?

    例如:

       I2C Switch1 Connected: 第一个从器件

       I2C Switch2已连接 :第2个和第3个从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会起作用。 (但两个开关不能具有相同的地址。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vishal、

    如果您有任何进一步的问题、请联系我们!  

    谢谢。

    此致、

    插孔