This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:我能否使用 SBU1/SBU2 OVP 引脚来保护另一组 CC 引脚?

Guru**** 2811685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220656/tpd8s300a-can-i-use-sbu1-sbu2-ovp-pins-to-protect-another-set-of-cc-pins

器件型号:TPD8S300A

大家好。

我们有一个 USB C PD 底座应用、此应用具有两个 USB C 端口(其中一个连接到充电器)。

CC1/CC2已用于一个端口、  如果未使用 Vconn、我们可以使用 SBU1/SBU2来保护另一个端口的 CC 引脚吗?

如果 SBU1/SBU2可用于保护 CC 引脚、 我们是否可以将 RPD_G1/RPD_G2连接到 SBU1/SBU2以提供无电电池功能?  

此致

周老师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    感谢您与我们联系!

    您可以使用 SBUX 来保护 CCx、但如果将  RPD_G1/RPD_G2连接到 SBU1/SBU2、则无法实现电池电量耗尽功能。 这是因为有 FET 与 Rd 串联(参见下图)。

     

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    Aya