This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:查询搭接配置和两个电源模式配置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218988/dp83869hm-queries-on-strap-configuration-and-two-supply-mode-configuration

器件型号:DP83869HM

大家好!

器件型号: DP83869HMRGZT

器件应用: 100BASE-TX 和1000BASE-T 以太网接口(SGMII 至铜缆接口)

Strap 配置查询:

需要强制1000M MDI 模式和强制10M MDI 模式的自举设置详细信息

双电源模式查询:

根据数据表、必须将23号引脚(JTAG_TMS)拉至低电平、以使用双电源模式。 有人能确认这一点吗?

请尽快澄清我的疑问。

此致、

Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有用于指示双电源和三电源模式的搭接。 这是数据表中的一个拼写错误、我们将在以后的修订中更正。

    对于这些特定的 MDI 设置、没有自举设置可实现这些设置。 实现这一点的唯一方法是通过寄存器写入。 但是、我们建议所有通信都通过自动协商、信号链中不应存在强制通信的部分。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我需要对尾部回复作进一步澄清。

    我的要求是禁用自动协商功能、并且必须配置速度。

    从数据表的 Strap 配置设置中、要禁用自动协商功能、LED_0引脚(引脚47)必须通过2.49K 上拉电阻器连接到 VDDIO 电源轨来设置为高电平。

    以上几点是我理解的。

    速度可由 BCMR 寄存器(偏移量:0h)的位13和位12强制执行、用于自协商。

    我想知道、自协商功能和速度可以通过 BCMR 寄存器配置。 在这种情况下,我们是否必须在45号、46号、47号引脚的外部提供自举设置?

    如果必须根据数据表中的表9-11给出硬带设置,我是否必须分别为 LED_0、LED_2、LED_1引脚设置为1 0 0 (或) 1 0 1?

    请尽早解析我的问题。

    此致、

    Harikrishnan T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我增强我的上一条消息。 根据此标准、不能进行1G 强制通信。 对于1G 通信、必须进行自动协商。

    引脚45、6、7不能独立控制自动协商/速度/双工过程的一个部分或另一个部分。 这两个参数的组合将决定 PHY 的速度/双工/自动协商状态。

    对于自动协商修改、请处理寄存器写入。

    此致、

    Gerome.