This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110CUSEVM:提供 MII 连接器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220770/tlk110cusevm-available-mii-connector

器件型号:TLK110CUSEVM
主题中讨论的其他器件:TLK110

您好、TI!

我拥有一个 TLK110CUEVM、并且我想设计一个具有控制器的 PCB、以便发送和接收以太网帧。 此 PCB 应连接到 EVM 的40引脚连接器 P1。

遗憾的是、AMP174218-2已停产、且已不再提供。 您能否告诉我连接器及其对应产品的兼容替换部件?

谢谢你。

此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    TLK110不推荐用于新设计、但支持有限。

    除了 EVM 中使用的连接器、我们不提供其他任何建议。

    此致、
    拉胡尔