This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:自举电阻器值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220552/dp83825i-bootstrap-resister-value

器件型号:DP83825I

您好!

这是有关自举电阻器值的简单问题、2.49k Ω 用于 EVM 上的 RX_D0/S (PHYADD[1])、CRS_DV/S (PHYADD[0])、RX_D1/S (主/从)。

但是、我们的客户设法最大程度地减小电阻值的数量。

如果它们可以满足低0.6V (最大值)和高1.3V (最小值)的阈值电压要求、它们是否可以使用任何电阻值?

  

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Mochizki-San,

    只要符合数据表规格、就应该没有问题。 除了 EVM 原理图中提到的值外、我们还没有使用更低的自举电阻值进行测试。

    此致、
    拉胡尔