This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TI 建议使用哪种 TUSB320版本?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320HAI, TUSB320LAI, TUSB320HI, TUSB320LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220854/tusb320-which-tusb320-version-is-recommended-by-ti

器件型号:TUSB320

在您的站点上、以下 TUSB320型号处于活动状态:

TUSB320HAI

TUSB320LAI

TUSB320HI

TUSB320LI

TUSB320中

DigiKey 具有以下器件型号的制造组件:

TUSB320IRWBR

TUSB320RWBR

在新设计中不使用 HI 和 LI 版本的建议中、我对应该选择哪一个版本感到困惑。

请提供帮助。

我需要负摄氏度的扩展温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 tUSB320LAI 或 HAI。

    此致'

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该理解为"可以使用"、因为相比 LI、HI 和普通 TUSB320、建议使用 LAI 或 HAI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 LAI 或 HAI 是我们优于 LI/AI 或 TUSB320的最新 CC 控制器。

    此致

    布赖恩