This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:TUSB8044A 及 HD3SS3220

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218245/tusb8044a-tusb8044a-with-hd3ss3220

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望向您寻求帮助。

我想使用 TUSB8044A (USB 集线器 IC)和 HD3SS3220 (Type-C 的多路复用器 IC)。 你认为这是可行的吗?

该应用看起来可行、但我不确定。

我可以在现有的电路板中驱动 TSUB8044A、但我们想旋转一下、将连接器从 A 型更改为 C 型。这就是我希望就可行性向您咨询的原因。

我忘记说了 xHCI/器件控制器仅支持1个 USB3.1端口、这就是我们选择 TSUB8044A 生成4个 USB3端口的原因。

下面显示了详细信息供您参考。 希望这对您的评估有所帮助。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛:

      它可以是 UFP 应用。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian 和 Danilo:

    根据我的应用结构、我认为这应该是一个 DFP 应用。

    此架构(TSUB8044A + HD3SS3220)是否可以在我的应用中正常工作?

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用集线器下游端口、它可以是 DFP 应用、

    此致

    布赖恩