This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:SN65MLVD206D

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220491/sn65mlvd206-sn65mlvd206d

器件型号:SN65MLVD206

尊敬的支持部门:

我们希望在您的器件 SN65MLVD206D/半双工 M-LVDS 收发器上协助处理一个。 我们的 BAE 系统 EPAWSS 项目之一需要尽快安装2000。 额定值 D0-A1。  

请告诉我们在哪里可以找到该产品、因为我们会在任何地方进行搜索、或在您安排生产时进行搜索。  

谢谢!  

Diana Balieva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diana:

    请帮助与销售和营销团队联系@ txp-sma@list.ti.com、谢谢。

    此致、

    迈克尔.