This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1115EVM:TIOL1115EVM 上的 LED 状态

Guru**** 2767165 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220169/tiol1115evm-led-status-on-the-tiol1115evm

器件型号:TIOL1115EVM
主题中讨论的其他器件:TIOL1115

我通过 IO-Link 主站为 EVM 板加电、此时会显示以下 LED:

D1:VCC 输入/输出打开

D2:NFault 关闭

D3:唤醒指示灯呈浅橙色

D4:L+关闭、但 L+连接到 IO link 主站+24V

D5:CQ 关断。

D6:RX 开启

D7:TX 关闭

D8:当 JMP5连接到 VCC 和 EN 时、EN 开启

在首次连接到 IO-Link 主站和微控制器时、这些 LED 是否通常熄灭?  

不必在插入主设备时也打开 D4: L+ LED 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chirag、

    如果您会注意到这一点、默认情况下不会安装连接到 L+和 CQ 的 LED 的限流电阻器。  如果您想使用它们、可以添加合适的电阻器来降低电流、并将电压从24V 降至 LED 的安全级别。  但是、其他 LED 处于活动状态这一事实表明 L+电源处于活动状态、TIOL1115器件的 LDO 正在供电。

    用户指南中提供了一个表格来说明 LED 的含义。 请记住、主器件提供电压和电流路径来控制许多此类 LED、因此默认上电状态可能随主器件的不同而有所不同。

    此致、

    Jonathan