您好!
在10.4.6.1睡眠模式中提到了通过睡眠唤醒错误进行的 tSILENCE。 但我无法理解它们:
1.进入待机模式后、tSILENCE 和 tINACTIVE 计时器将启动。
您能否解释 tSILENCE 是如何参与 SWE 的?
2.在 tINACTIVE 状态下、当器件处于待机、正常或监听模式并且 tSILENCE (SWE_DIS=1)或 CANSLNT (SWE_DIS=0 )持续存在时、器件进入睡眠模式。
请您改述上述句子吗? 我不认为 tSILENCE 可以 坚持 tINACTIVE。
谢谢你。
此致、
Oguri