This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:DS92LV18为什么输出上拉至+7V

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220474/ds92lv18-why-should-ds92lv18-output-pull-up-to-7v

器件型号:DS92LV18

大家好、

如下所示、  

在解串器三态测试电路和计时中、

为什么输出通过500欧姆拉至7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整的测试负载电路(包括示波器端接)形成了一个分压器、产生3.5V 电压。在更简单的电路中、50 Ω 示波器输入会影响电压。 这不是您的真实电路看起来的样子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释更多细节吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释更多细节吗?