This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据转换器论坛

Guru**** 2921180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220562/data-converters-forum

器件型号:TSC2017

VDD=Δ V 端子とD1 (SDA)端子に入力できる電圧範囲は(SCL)~-0.3V、つまり±0.3Vですが、これは正しいですか VDD+0.3V 0Vのとき、?

外部3.3Vでプルアップすると半導体が壊れますか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vdd = 0V 时、可输入 C1 (SDA)和 D1 (SCL)引脚的电压范围是-0.3V 至 Vdd+0.3V、或±0.3V、正确吗? 如果我使用外部3.3V 电压进行上拉、半导体是否会损坏?