This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个 TLK1501通过光纤连接到 TLK10022、然后连接到 FPGA

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501, TLK10022, TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219266/multiple-tlk1501-connected-by-fiber-to-tlk10022-then-connected-to-an-fpga

器件型号:TLK10022
Thread 中讨论的其他器件:TLK1501TLK10081

我正在规划所示的设置、实际上 TLK1501/TLK10022/FPGA 之间的通信将是 Tx 和 Rx。  此设置将针对同一 FPGA 重复16次。  我想知道 FPGA 收发器是自动处理8B/10B 通信、还是必须编写一些自定义接口来处理所有通信。  简单地移除 TLK10022并将 TLK1501串行流馈送到 FPGA 上的64个不同 LVDS 通道中、而不是使用16个收发器通道会更容易吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    已注意到请求。 TI 将计划尽快回复您的此申请。 目标是在美国太平洋时间周一结束营业。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用小组成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我不知道 FPGA 收发器是否会自动处理8B/10B 通信、但我认为您应该能够在这上面找到参考 HDL、因为8B/10B 是如此常见。  请注意、TLK1501将数据编码为8B/10B 数据、因此无论您是否实施 TLK10022、都将需要在 FPGA 上提供解码功能。

    如果 FPGA 上有足够的引脚来移除 TLK10022并馈入64个 LVDS 通道、我可能会考虑这种情况。  我发现提出这个器件非常具有挑战性、由于它已经很老、除了数据表之外、我没有太多额外的资源可供您参考。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您不建议使用该器件、因为它已老化?  是否应该使用其他器件?

    我知道该器件目前处于激活状态、但 TI 是否计划继续使该器件处于激活状态、或者在不久的将来停止生产该器件?  

    在 TI 不再制造骰子之前、TI 会向 DigiKey 等供应商发出多少通知、将状态从"正在供货"更改为"不建议用于新设计"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我不知道有任何停止生产 TLK10022的计划。  至于 TI 如何处理 NRND 和淘汰问题、我建议查看 TI 的产品生命周期。

    产品生命周期|质量政策和规程| TI.com

    鉴于设备的使用年限,您不建议您使用该设备吗?  [/报价]

    由于设备的年龄、我可以利用太多资源来支持在实现设备时可能发生的任何问题。  就另一个通用 SERDES 器件而言、据我所知、除了 TLK10081之外、没有任何可与 TLK10022媲美的器件。

    从技术角度来看、我不知道在实施您提议的功能时会有任何问题、但我建议查看以下 E2E 中包括的"交错方法"文档、以确保实施其中一种通道顺序方法。

    (+)如何在四个独立低速通道中配置 TLK10022 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    谢谢。

    德鲁