This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:湿度为95%时发生 SN65DPHY440SS 故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220258/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-failure-when-humidity-is-95

器件型号:SN65DPHY440SS

您好、TI 专家!

我的客户正在使用 TI SN65DPHY440SS。 当℃为50 μ V、湿度为95%时。 10个故障中的7个。 CLK 输出错误。

您是否有关于此 SN65DPHY440SS 湿度的任何测试报告? 我无法在数据表中找到湿度数据。

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

      让我来咨询产品工程师、他们是否有湿度信息。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

      我们仅对湿度为60%的器件进行了认证。 95%湿度是在太高本设备.

    此致

    布赖恩