This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:在 USB 处进行极性交换

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219971/tusb1002a-polarity-swap-at-usb

器件型号:TUSB1002A

您好、Brian、

器件 RX 未连接到端口的相应 RX、这是错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB3规范支持极性交换、从而简化电路板布局布线。  SSTX 和 SSRX 对可交换、在超高速握手期间、发送训练序列 TSEQ、使用 D10.2符号检测通道极性反转是否已完成(请参阅 USB 3.0规范的第6.4.2节)。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为了进行自学、是否有其他支持极性交换的协议、如 HDMI 或 DP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP 和 HDMI (可能是 PCIe)没有极性交换、但需要确认。

    此致

    大脑