This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:DS90UB949 EVM 如何使用 USB 通过 ALP 工具进行访问

Guru**** 2528430 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220042/ds90ub949-q1evm-ds90ub949-evm-how-to-access-via-alp-tool-using-usb

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好!

 我想知道通过 USB 使用 TI DS90UB949EVM 的可能性和程序、否则请与我分享远程控制 EVK 的替代方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    此 EVM 可使用具有 USB2ANY 的外部 I2C 引脚或直接连接到计算机的板载 miniUSB 进行控制。 用户指南 包括快速入门指南、您可以参考该指南以了解详细步骤。 连接后、您应该能够在 ALP 上看到该器件:

    此致、