This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于数据表修订版本 E 更改为 F

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220246/dp83822i-about-the-datasheet-revision-change-e-to-f

器件型号:DP83822I

大家好、

我想了解有关 数据表修订版本 E 更改为 F 的详细信息

性能优势。


1:我找不到 0x101。
  这是一个拼写错误吗?

2: 0x04D4的解释与 Rev.E 和 RevF.
   什么更改了?

3:  0x0107的解释在 Rev.E 和 Rev. F.之间没有区别
   什么更改了?

4:我找不到 0x0124。
   这里显示了什么?

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    1.您可以 通过搜索"0x0101"找到寄存器0x101:

    2-4. 这些是排印错误。 0x0107和0x04D4未更改、0x0124未添加。

    此致、

    Melissa