This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:可能的最小高度

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219946/sn65hvd1782-q1-minimum-possible-height

器件型号:SN65HVD1782-Q1

您好!

我有一个后续问题:

我看到图纸中允许的最大零件高度、但没有参考最小值。 与我们在其他供应商对话中出现的情况一样、如果 TI 可以提供任何有关最小可能高度的信息(即使该信息仅为参考信息) 这会很有帮助、因为器件高度的微小变化会影响器件的压力大小和我们所需的热界面材料的厚度。

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我现在正在研究这个问题-我知道它们一般都没有具体说明-但似乎这不是第一次提出这个问题-因此我正在内部查看我们是否有这个数据或对它的任何参考。  

    我希望能尽快获得最新信息、我会在第二天或第二天内给出最新信息。

    此致!

    帕克·道德森