This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782:传播延迟

Guru**** 2609465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219289/sn65hvd1782-propagation-delay

器件型号:SN65HVD1782

您好!

你好。

您能否提供传播延迟的典型值?

数据表仅给出了 MAX 值。

您能否提供 SN65HVD1782传播延迟的批次测试数据?

我们需要知道典型值和分布直方图。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们仅指定了此器件的最大数据-我们没有任何典型数据可供共享。

    话虽如此-如果系统无法处理此部件的潜在计时值、客户应设计有关时序的最大条件-不是典型条件  产生的 它会打开系统、导致出现故障。

    如果他们想要微调自己的系统-这在很大程度上取决于他们的布局、并且他们需要在自己的系统内进行测试。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我们将测量环路中具有 SN65HVD1782驱动器和 SN65HVD1782接收器的电路的总延迟(D_TOTAL)。 测量的目标是计算环路中没有 SN65HVD1782驱动器和接收器时电路其余部分(D_REST)的延迟。 D_REST = D_total - D_driver - D_receiver。 为了实现这一目的、我们必须了解典型的+分布或 SN65HVD1782的最小延迟。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我明白您的客户为什么会想要典型的分布-这是合理的。

    我找到了一些数据、可以了解所请求的信息-我们仍然没有在数据表中指定典型值/最小值、因此这些信息是准确的、但不符合我们的保证。

    我需要离线跟进您、因为此信息不是我可以在公共论坛上发布的信息、我需要验证我可以与您共享数据。

    此致!

    帕克·道德森