This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:连接检查

Guru**** 2503215 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216187/ds125df410-connection-checking

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF410

专家、您好!

我的客户想知道他们的电路是否正确。 您能否仔细检查以下架构是否可以使用? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    应用的速度是多少? 假设从所用的 SFP28连接器来看、它是25G、我建议改用 DS250DF410: https://www.ti.com/product/DS250DF410

    DS125DF410没有可实现图中所示多路复用的交叉点模式- DS250DF410能够实现此功能。

    如果使用带有交叉点模式的 DS250DF410,请注意,信号只能在2 x 2通道数组中进行多路复用,例如,RX[1:0]到 TX[1:0],RX[3:2]到 TX[3:2],... 。

    谢谢!

    Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    请问您能否为 DS250DF410的使用情况绘制曲线图? 这样与客户讨论会更容易一些。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    下图展示了使用交叉点模式的 DS250DF410客户架构:

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    感谢您的帮助!!  

    此致、

    Ann Lien