Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
您好!
我的客户使用了附带原理图的 TCAN4550。 我认为这很好。 需要您的帮助来仔细检查是否有任何错误
引脚2 (nWKRQ)和引脚3 (GPIO1)悬空、它们是否正常?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ken、
感谢您向 E2E 介绍本视频。 反馈意见:
其他一切看起来都正常。 如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
Eric Hackett
Eric
现在客户发现了 TCAN4550故障的异常电压波形、并与良好的 TCAN4550进行了比较。 任何错误寄存器配置是否可能导致这一问题? 附加了原理图(与上面的相同)和大尺寸波形。
e2e.ti.com/.../TCAN4550_2D00_-abnormal-waveform-on-CANL.pptx
尊敬的 Ken:
发生故障的 TCAN4550器件的通信是否存在任何问题? 或者、此处只注意到不同电压电平下的故障结果吗?
当 CAN 总线空闲一段时间时、CAN 线路的共模通常处于2.5V 标称电平和 GND 之间。 这是由于一个或多个收发器进入低功耗睡眠状态而其他器件保持工作状态所导致的。 有源收发器将总线偏置到2.5V、而睡眠模式器件将其弱偏置到地。 由于在此状态下没有通信(总线空闲)、因此不会影响任何有源信号或发射曲线。 总线再次激活后(任何 CAN 通信)、睡眠模式器件将被唤醒并有助于将总线偏置到2.5V。 这似乎就是图2后半部分所发生的情况。
如果我误解了此报告的任何内容、并且除了在 CANL 上观察到的预期中间总线电压之外还有任何更大的问题、请告诉我。
此致、
Eric Schott
尊敬的 Ken:
更换客户电路板上的 TCAN4550装置是否可以解决通信问题? 如果故障装置放置在正常工作的客户电路板上、通信故障是否会跟随收发器? 如果是、似乎我们应将其视为已损坏的商品箱。 如果是、您知道他们是否进行过 ESD 冲击等 EMI 测试? 如果是、请分享测试名称和使用的级别。 CAN 总线上是否放置了任何 ESD 二极管?
此致、
Eric Schott