This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:TJ 最大结温

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216280/dp83826i-tj-max-junction-temperature

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: DP83826E

您好、TI ETH 团队、

您能告诉 DP83826I 和-E 的最高建议结温吗?

谢谢、此致、
KF.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KF:

    让我来和团队一起检查一下。 我会在下周回复您。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否详细了解了 DP83826E/I 的最大建议 Tj?

    谢谢。此致、
    KF.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KKF:

    对于 E 版本、DP83826的建议最大 Tj 为110°C、对于 I 版本、建议的最大 Tj 为90°C。

    谢谢。

    大卫