This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:VIL 与 VILC

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219727/tca9509-vil-vs-vilc

器件型号:TCA9509

您好、团队成员:

我想正确理解如何理解 VIL (在7.3推荐工作条件中)和 VILC (在7.5电气特性中)之间的差异。

如果使用 TCA9509、我们应该遵循 A 侧输入电压的哪个命令?

提前感谢。
Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 VILC;请参阅第10.2.2节。 指定的 VIL 值对设计电路毫无用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sawamoto,

    VILC 是我们说 A 侧输入电压必须在发生争用时(当 B 驱动线路时)从 A 驱动逻辑低电平的电压。  

    即使没有争用、A 侧上的外部驱动器也必须将线路驱动至 VILC 以下、以确保 A 侧可以保持从 A 到 B 的逻辑低电平  

    在设计中使用 VILC、以满足 A 侧的输入电压要求。 VIL 是基于 I2C 标准的一般电气特性。  

    此致、

    泰勒