This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9536:提供的型号

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536, TCA9543A, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219869/tca9536-available-variants

器件型号:TCA9536
主题中讨论的其他器件: TCA9543ATCA9545A

您好!

我看到 TCA9536有四(4)个变体、每个变体都有自己的唯一器件地址。 我想在 I2C 总线上使用其中一个变体、我看到 "-DTMR"后缀的 x、"A"、"B"变体有一个可订购的器件型号、而"C"地址变体没有一个。  

如何购买此第4型号?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 型号并非实际制造。

    如果不能使用8位 I/O 扩展器、则必须添加 I²C Ω 开关、如 TCA9543A 或 TCA9545A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我们尚未发布此器件的"C"版本。 如果您为此器件需要多个地址、请考虑使用我们的产品系列中的 I2C 多路复用器或开关以及4 x TCA9536。  

    此致、

    泰勒