This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:ISO/WD 14230-1标准规格

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2027-Q1, TLIN1029A-Q1, TLIN1027-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218930/tlin1029a-q1-specifications-for-iso-wd-14230-1-standard

器件型号:TLIN1029A-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN1027-Q1、TLIN2027-Q1

您好、TI 团队、

如果这些规格符合 ISO/WD 14230-1、我的客户需要详细的规格、因为他们必须将其提交给汽车制造商。 请在下面查看并告诉我。

1.高电平输入电压范围:最小值/典型值/最大值(伏)

2.高 电平输出电流:最大值(uA)

3.下拉电容: 最小值/典型值/最大值(pF)

4.发送器 传播延迟时间: 最大值( us )

5.接收器 传播延迟时间: 最大值( us )

6.通信速度: 最小/典型/最大(bps)

7.上升/下降斜率时间: 最小值/典型值/最大值(V/us )

8.通讯频率容限:最小值/最大值(%)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    感谢您向 E2E 提问、我们的专家将在 CST 工作结束前(2023年4月24日)与您联系。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、

    这些特性应在 ISO 14230-1中可以访问、并且可以在 iso.org 上购买。

    就 TLIN1029A-Q1而言、这不是 K-Line 收发器。 从技术角度而言、由于上拉电阻、没有 LIN 收发器能够完全符合 K-Line 标准、而 TLIN1027-Q1和 TLIN2027-Q1是  能力 与 K 线路实现兼容的优点之一、因为它们能够以与直流速度一样慢的速度进行通信。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的答复。 但  TLIN1027-Q1和 TLIN2027-Q1的数据表中没有这些特性。 是否有任何有关这些 特性的 TI LIN 技术文档?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    TLIN1027系列不符合 ISO 9141 K-Line 物理层标准(由 ISO 14230-1使用)、而是与实现此接口的系统兼容。 这意味着器件将在其他符合此标准的系统中工作、但器件本身的电平和时序可能不符合(或未指定)标准中定义的值。  

    TLIN1027改为符合 ISO 17987 LIN 规范的 LIN 收发器、但显性超时特性除外、它允许在低频 K-Line 应用中使用。 请注意、这些标准之间存在一些非重叠的规格、因此 ISO 14230-1规格未显示在 LIN 收发器的数据表中。  

    此致、  
    Eric Schott