This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:输入或输出钳位电流

Guru**** 2930170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218402/am26c31-input-or-output-clamp-current

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: THS6222

大家好、

我想使用该 IC 连接两个测量线路驱动器输入、每个输入包含120Ω Ω。

我 Ω 阻抗是60 m Ω、输出电压3.3V 的峰值电流将为55mA。

确认了此 IC 数据表、 绝对最大额定值 IO 150mA、 输入或输出钳位电流为±20mA。 我无法理解  输入或输出钳位电流意味着什么。 请告诉我详细信息。

此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω…驱动器设计用于驱动一个具有100 μ A 电流的单接收器 120 Ω 端接。 Ω 无法保证在60 μ A 时能够提供多少电流。(如果您设法从输出中汲取150mA 的电流、绝对最大额定值只告诉您器件不会损坏。)

    当您有两个接收器时、您应该使用两个驱动器、每个驱动器一个。

    AM26C31在 GND 和 VCC 之间具有钳位二极管。 钳位电流是施加低于 GND 或高于 VCC 的外部电压时流动的电流。 正常运行并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是一个 RS-422部件-所以60欧姆是超出规格的标准(这是一个 RS-422设备-它规定在线路上的最后一个接收器的差分输入之间的1、100欧姆端接)。 虽然它仍处于绝对最大额定值(150mA)范围内 、但数据表中的大多数规格不会低于100 Ω 负载、因此在以这种方式操作器件时不会满足大多数规格。  

    仅当二极管变为正向偏置时、钳位二极管电流才会达到正常情况下不会出现这种情况。

    1. A 和 G 引脚上有连接到 VCC 和 GND 的钳位二极管-这是因为绝对最大值表中的最小 GND 值为0.5V (-0.5V)、这表示连接了二极管、最大值为 VCC + 0.5V -即 A 二极管压降高于 VCC 将导致故障(存在钳位电流限制)  

    2. Z/Y 引脚上有一个输出钳位二极管、因为最小电压为1个二极管压降、低于接地值(-0.5V)、但无论 VCC 是多少、最大电压都只是一个电压(7V)-因此 Z/Y 引脚上没有取决于 VCC 的二极管。

    无论如何-在正常运行条件下、这些二极管不会正向偏置、您实际上无需担心。 实际上不应该将这些二极管用作典型钳位、而应该将系统设计与建议运行条件表一致、以获得最佳结果并将风险降至最低。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉、我不知道 RS-422并联连接。

    我想知道如何在 RS-422中使用2个接收器 x 1个驱动器。

     我研究了一些关于并行端接的信息。

     我可以使用下面的电路吗? 请告诉我。

    此致、
    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到第二个接收器的线路未正确端接。 除非速度非常低、否则这会导致信号质量问题。

    对于高速信号、您可以使用线性总线、其中的未端接接收器位于中间某处、杂散尽可能短:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    克莱门斯所说的是正确的。 需要尽可能缩短未端接的存根长度-对于所有 RS-422/RS-485应用、一般建议是存根长度不应超过  差分转换时间和相位速度的1/10的乘积 (传输介质中的光速-布线/电缆是传输介质)。 所以存根长度  L <=(t_r 或 t_f)/ 10 * Vp -  其中 Vp 通常介于光速的70%到80%之间、具体取决于物理介质- 因此列出的最快转换时间为5ns -因此对于 Vp 使用75%的 c、则最大未端接残桩长度为~112mm。  

    如果未端接存根的时间长于该时间、则很可能会出现严重的干扰和通信问题。

    相应的选项包括:

    1.将所有未端接存根的长度保持在112mm 以内

    2.使用接收器和驱动器创建中继器;如果未端接节点的时间更长、该驱动器将扩展总线信号-这将在这些节点之间增加一些延迟、从而降低吞吐量-类似的接收器设计可在此处找到:  https://www.ti.com/lit/an/slyt480a/slyt480a.pdf?ts=1682356435404&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F -它使用 RS-485而不是 RS-422、但也可以采用相同的理念。 另请注意、它们使用隔离收发器-非标准-但除非您的总线非常长、否则可能不需要隔离-考虑到该总线在112mm 时"过长"、很可能不需要隔离。

    3.用100欧姆端接每个节点,并在驱动器输出上添加额外的线路驱动器,以增加低阻抗总线的驱动强度。 在此类型的拓扑中、需要对所有节点进行端接、以防止出现 EMI 问题。 我们以前从未对 RS-422器件执行 过此操作、但我们在 RS-485中将 THS6222用作额外的线路驱动器-它可以工作、但在很大程度上未经过 RS-422器件测试。  

    这些是您应该能够支持此应用的主要选项。 话虽如此-选项1是最好的,如果可能的话,因为它是最简单和最便宜的解决方案实施。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森