This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:关于 CTLE、VGA、DFE

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215945/ds250df230-about-ctle-vga-dfe

器件型号:DS250DF230

您好!

我有关于 DS250DF230ZLSR 的问题。

1.有没有图形或表格显示 CTLE、VGA 和 DFE 的频率特征?
  如果您有、请提供。

2.如果没有关于第1号的表格或图表,您能告诉我数据速率= 9.8304, 4.9, 2.4和1.2bps 时的有效 CTLE 增强的范围吗?
  例如、"在9.8304bps 时、CTLE 升压可从多少 dB 设置到多少 dB"。

下面是提出上述问题的一些背景知识。
我们在数据速率= 9.8304bps 的情况下进行通信、并且我们已将 CTLE 增强表中的 EQ 表指数设置从默认值0 (0.6dB)更改为18 (25.8dB)。
但是、器件的运行没有变化、因此我们提出了一个问题。

此外、其他设置条件如下:

・调整模式(REG_0x31[6:5])= 0
  手动 CTLE

・EQ 表索引:0~3.
1)通道 REG_0x2D <- 0x3C
2) 通道-REG_0x03 <- 0x00 EQ 表索引:0
或 Channel-REG_0x03 <- 0x01 EQ 表索引:1
或 Channel-REG_0x03 <- 0x02 EQ 表索引:2
或通道-REG_0x03 <- 0x03 EQ 表索引:3

・~表索引:4 μ A
1) 1)通道 REG_0x2D <- 0x38
2) 通道-REG_0x03 <- 0x00 EQ 表索引:4
或通道-REG_0x03 <- 0x40 EQ 表索引:5
或 CHANNEL-REG_0x03 <- 0x50 EQ 表索引:6
・・・μ A
或 CHANNEL-REG_0x03 <- 0xEF EQ 表索引:18

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    1) 1)我们的编程指南中有一个表描述了13GHz 时的升压、您可以在 mysecure 上找到该指南。  由于您对较低的数据速率感兴趣、我还将通过 E2E Direct 消息向您发送一些其他资源。

    2)配置过程看起来是正确的。  您可以再次进行检查、以验证是否正确选择了通道寄存器。

    通常情况下、我们会观察到明显的信号均衡不足或过度会导致眼图闭合。  将 CTLE 设为限值时、HEO/VEO 测量值是否减少?

    另一个问题是、您能否确认您已锁定 CDR?  您尝试9.8304Gbps 手动 CTLE 是否有特殊原因?  您是否正在使用自动调整观察到位错误?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    1)感谢您通过私人信息分享该材料。
    您是否有任何关于 GVA 和 DFE 的材料?
    同样在 TI HP、我申请获得了编程指南、但尚未获得。
    您是否也可以给我发送编程指南?

    2)让我确认您的问题。
    我确认后、我会回答。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我看到您可以访问包含编程指南的 DS250DF230 mysecure 文件夹。  您是否能够访问此文件?

    https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware

    关于 VGA、应将其视为适用于所有频率相等的宽带增益(在器件带宽内)。  我没有这方面的图形、但主要用例是调整信号振幅、而 CTLE 侧重于补偿插入损耗。

    我也没有任何 DFE 的图。  一般而言、手动设置 DFE 抽头非常具有挑战性。  如果您发现手动 CTLE 效果最佳、您可以尝试允许 DFE 进行调整、以查看重定时器趋稳情况。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您提供此 URL。
    我能够访问它并获得材料。

    我还了解 VGA 和 DFE。

    2)配置过程看起来是正确的。  您可以再次进行检查、以验证是否正确选择了通道寄存器。

    通常情况下、我们会观察到明显的信号均衡不足或过度会导致眼图闭合。  将 CTLE 设为限值时、HEO/VEO 测量值是否减少?

    另一个问题是、您能否确认您已锁定 CDR?  您尝试9.8304Gbps 手动 CTLE 是否有特殊原因?  您是否正在使用自动调整观察到位错误?

    [/报价]

    ->我们的客户正在检查这些。
    一旦我们发现,我们将与您讨论。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    我报告客户确认的结果。

    1. 您可以再次进行检查、验证是否正确选择了通道寄存器。

    ->通道寄存器选择正确。

    2.  设定 CTLE 限值时,HEO/VEO 测量值是否减少?

    -> Veo 没有变化,但 Veo 增加了约100 mV。

    3. 您能确认您已锁定 CDR 吗?  

    ->客户有 CDR 锁定。

    4.  您是否在使用自动调整的情况下观察到位错误?

    ->检查后,它是无错误的。

    是否有可能从这些结果中获得一些建议?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    很抱歉、如果我漏掉了这个问题、但您能说明客户遇到了什么问题吗?  查看他们的响应、他们似乎有无错操作。  这似乎是重定时器在其系统中运行良好的良好指标。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    在 ADAPT 节点= 0且数据速率= 9.8304bps 处进行通信、客户已将 CTLE 增强表中的 EQ 表指数设置从默认值0 (0.6dB)更改为18 (25.8dB)。
    然而、器件的运行没有发生任何变化、所以我提出这个问题是因为我想知道原因。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    感谢您的澄清。  源 TX 和重定时器 RX 之间存在多大的插入损耗?  此外、源 TX 振幅是多少?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    [报价 userid="463620" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215945/ds250df230-about-ctle-vga-dfe/4600553 #4600553"]关于源 TX 和重定时器 RX 之间存在多少插入损耗?  [/报价]

    ->约0.5dB。

    源 TX 幅度又是什么?

    -> 350mVpp~850mVpp。

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我有一个假设可以解释这一点。 由于插入损耗较低、输入信号的高频成分已经具有相对较高的振幅。  在应用额外的 CTLE 时应会增大振幅、CTLE 级通常仅在特定振幅范围内呈线性。  我认为、由于 CTLE 级的振幅限制、通常在高 CTLE 指数下升高的信号高频部分无法提升至超过特定振幅。  这就是为什么我们在低和高 CTLE 指数之间的眼图没有看到太大的变化。

    如果客户没有操作错误、我认为不是问题。  我建议使用器件可适应的任何 CTLE 值、前提是这可提供合适的性能。

    谢谢。

    德鲁