This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:针对1280x800分辨率的图形发生器配置

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219492/sn65dsi83-pattern-generator-configuration-for-1280x800-resolution

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: ALP.

团队、您好!

目前、我们正在将 SN65DSI83芯片(DSI 转 LVDS)转换器与 SoC 结合使用。

我们希望首先显示图形生成、以验证 LVDS 显示。 LVDS 显示分辨率为1280x800。 请帮助共享 python 脚本、以便通过具有指定配置的 ALP 工具来执行该脚本。


请帮助按优先级共享该内容。

谢谢。
Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar

    我们没有 Python 脚本、但您可以使用 DSI 调谐器软件来生成 DSI83寄存器编程值。

    e2e.ti.com/.../DSI_2D00_Tuner.zip

    有关如何使用 TUNER 软件的信息、请参阅此链接: www.ti.com/.../5829462797001。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的快速响应,我们将检查并返回。

    此致、
    Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar,

    如果您进一步需要 DSI 调谐器工具的帮助、请告知我们。

    谢谢。

    察赫