This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LS31C:由于 EOL 而更换

Guru**** 2922040 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, AM26LV31E, DS26LS31C, AM26LS31, AM26C31, DS26C31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219455/ds26ls31c-replacement-due-to-eol

器件型号:DS26LS31C
主题中讨论的其他器件: AM26LS31AM26C31、DS26C31T、THVD1500、AM26LV31E

大家好、

 DS26LS31C 已进入最后可采购期限-建议采用何种方式来替代 DS26LS31C? 另请说明建议的替代方案是否是引脚对引脚插入式。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDN 20230217002.3推荐使用 AM26LS31。

    但是、AM26C31或 DS26C31T 是具有较低功耗的 CMOS 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 AM26LS31数据表、该器件于1979年推出、甚至早于 DS26LS31C。  

    有没有更新的器件值得推荐?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM 设备较旧、因为 DS 设备是作为其克隆创建的:

    上述 CMOS 器件较新。 如果您的电源为3.3V、请考虑 AM26LV31E。 但真正现代化的收发器不再具有四个通道;您只能获取 THVD1500等1+1器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    克莱门斯是正确的"AM"装置是我们的替代。 这是我们最新的器件、因为这种配置并不是目前过多(或相当长的时间-因为这些器件很多都已使用了几十年)的真正配置 -但它将能够满足 DS26设备当前在系统中的需求。

    此致!

    帕克·道德森