This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410 CAN't START NORMAL (DS125DF410 CAN't 启动正常)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219450/ds125df410-ds125df410-can-t-start-normal

器件型号:DS125DF410

你(们)好

根据 SNLA323配置步骤进行配置后、DS125DF410无法开始工作。 是否有任何配置参考或任何测试数据可以帮助识别其运行异常的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您能否提供有关您的测试设置以及您使用的 SNLA323配置的详细信息?

    谢谢。

    德鲁