This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:USB-C 连接器方向检测

Guru**** 2958440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218868/tusb321-usb-c-connector-orientation-detection

器件型号:TUSB321

您好!

我在尝试设计一个、在这一设计中、我会在一侧使用 USB-C 插座、然后将网络路由到 USB-C 插头。 本质上而言、我将尝试开发一个 USB-C 扩展器。  我不想将插座上的所有网络直接路由到插头、而是想看看我是否可以使用多路复用器来减少高速 USB 布线的数量。

在我的设计中、我希望 CC 线路从插座直通到插头、但我想知道 TUSB321 (或其他产品)是否可以监控 CC 网络的电缆方向并控制多路复用器。 CC 网络上发生的任何 USB-PD 或其他通信都不应受到影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否工作、因为 TUSB321的 CC 引脚上也有 Rp/Rd。  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的反馈。 我意识到这种架构不起作用,因为在这张图片中的平板电脑会切换到未连接的 SS USB 对,如果 USB-C 集线器连接器翻转。