This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:寄存器访问

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219498/pca9534a-register-access

器件型号:PCA9534A

嘿、我们倾向于在电路板上使用这个器件。

在写入操作的情况下、当主器件以零("0")以外的第六个6 MSbits 错误发送命令字节时、从器件会如何操作?  

例如、它发送的是0x83或0x23、而不是0x03、从器件是发回一个"NACK"还是访问配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adiel,

    如果您发送的控制寄存器地址不是前4位的全零、即0x83和0x23、不会被识别为配置寄存器、则9534A 从器件应 NACK、因为这不在寄存器映射中。  

    0x00 - 0x03应该是此器件确认的唯一命令字节。

    此致、

    泰勒