This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:设计具有 SD 卡和 USB 数据转换功能的 USB 集线器

Guru**** 2391005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219322/tusb4041i-designing-a-usb-hub-with-sd-card-and-usb-data-conversion

器件型号:TUSB4041I

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我正在就我目前正在从事的一个学校项目寻求您的专业建议。

该项目涉及设计一个 USB 集线器、该集线器通过 USB-C 连接到主机器件、并具有外部5V 2.5A 电源。 USB 集线器需要适应以下组件:

  • 两个标准尺寸的 SD 卡
  • 两个 Micro SD 卡
  • 四个 USB 2.0端口

为了实现这一点、我正在寻找一款合适的 IC、它可以处理 USB 集线器功能以及 SD 卡和 USB 数据转换。 但是、我在 TI 存储器中找不到 SD 卡转 USB 数据转换 IC。 因此、我将就本项目最适用的 IC 向您提出建议。

理想情况下、为建议的 IC 提供硬件参考设计会大有裨益。 但是、这并非要求。

提前感谢您的帮助。 我期待很快收到您的回复。"

请帮助提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文:

     我们有4端口 USB2集线器,但没有 USB 到 SD 转换器.

    此致

    布赖恩