This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:TUSB214

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214977/tusb214-tusb214

器件型号:TUSB214

您好!  

我们要在 I2C 模式下使用 TUSB214。 有一条常开的3.3V 总线连接 I2C 上拉电阻器。 这个总线上有不同的 I2C 从器件、其中包括 TUSB214。 另一方面、TUSB214提供另一个3.3V 电源、并可独立关断。 我们想知道 关闭 TUSB214的电源对 I2C 总线有何影响。  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    I2C 总线不影响 TUSB214的关闭。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB214的关断是否会影响 I2C 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、由于 TUSB214具有高阻抗、因此我认为 TUSB214的关断不会影响 I2C 总线。 您以前对此有任何疑问吗?

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何问题。 我们目前处于设计阶段。 由于 I2C 引脚有两个功能(测试用途和 CD)、我们只需确保在禁用 TUSB214的电源时、I2C 引脚处于开路或高阻抗状态。 根据您的回答、我知道它们将是高阻抗(当 TUSB214的电源被禁用时)并且 I2C 总线不会受到影响。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我明白、因为它们将具有高阻抗(当 TUSB214的电源被禁用时)、并且 I2C 总线不会受到影响。

    感谢您的澄清。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Josh