This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:申请 TCAN1167DMTRQ1的 IBIS 模型。

Guru**** 732230 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1, TCAN1044-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215183/tcan1167-q1-request-for-ibis-model-for-tcan1167dmtrq1

器件型号:TCAN1167-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1

我们为此器件需要 IBIS 模型 TCAN1167DMTRQ1、以便在微控制器和 CAN 之间进行信号完整性仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanjai、

    每当 TI 为特定组件创建 IBIS 模型时、您都可以在"设计和开发"部分的产品文件夹中找到该模型的链接。 对于 TCAN1167-Q1、我们没有采用该名称的特定 IBIS 模型。

    为了进行仿真、您可以使用 TCAN1044-Q1的 IBIS 模型。 这是 TCAN1044-Q1产品文件夹中的 SLLM495文档 、或在此处链接以便于您参考。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼:

     TCAN1167DMTRQ1的封装为 VSON (14)。 但是、 TCAN1044-Q1的 IBIS 模型具有 SOIC-D (8)封装。 它们是否具有不同的封装引线电感? 此外、还请确认 它们是否具有相同的 I/O 缓冲器模型?

    请解释我的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanjai、

    我之所以指出 TCAN1044-Q1、是因为 CAN 收发器基本相同、但您是正确的、不过该模型作为指南、而不是其性能的完全副本。 大多数建模工程的目标是了解总线上 CANH/CANL 的近似行为。 没有专门适用于 TCAN1167-Q1的 IBIS 模型、但 TCAN1044-Q1模型可以帮助实现您的设计目标。

    器件的逻辑 I/O 引脚也相似。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼:

    器件 TCAN1167DMTRQ1具有 SPI 时钟、芯片选择、SDI 和 SDO。 但在 TCAN1044-Q1中、没有 SPI 通信引脚。 能否提供一种仿真 MCU 和 CAN SBC 之间的 SPI 线路的解决方案?  

    您能尽快支持我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanjai、

    没有这样的模型会模拟 TCAN1167-Q1与微控制器之间的实际 SPI 通信。  很少需要通过 IBIS 对 SPI 通信进行仿真。 遗憾的是、没有适用于模拟该收发器 SPI 通信的 IBIS 模型。 现有的 IBIS 模型用于评估总线上的信号完整性、因为主要考虑信号可靠性。

    此致!

    Danny