This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1115EVM:如何连接 TIOL1115EVM

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1115EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219205/tiol1115evm-how-to-connect-the-tiol1115evm

器件型号:TIOL1115EVM

大家好!

我正在使用 TIOL1115EVM 开发 IO-Link 器件。

使用评估板时、我未使用其中的 VCC。  

我是否需要通过下拉电阻器连接使能引脚、通过上拉电阻器唤醒引脚以及通过上拉电阻器连接 TX? 或者我能否简单地将 TX 连接到 MCU 引脚上的 TX、将 RX 连接到 RX 引脚上、并从微控制器引脚启用和唤醒为 GPIO 输出。 之间没有任何电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag,

    只要 MCU 连接可以将列出的引脚驱动为始终正常运行所需的状态、就不需要上拉和下拉电阻器。 如果 MCU 断开连接并且引脚需要在未驱动时保持在某种状态、则会出现这些情况。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett