This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD761-Q1:VBR 热系数

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD761-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217795/esd761-q1-vbr-thermal-coefficient

器件型号:ESD761-Q1

大家好、

我的客户正在请求有关此器件击穿电压的热系数的信息、未能在数据表中找到此信息。 这是我们可以提供的吗?

谢谢!

- Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    这不是我们通常不提供的、是什么推动了对这种产品的需求和/或什么是应用? 如果他们想看到击穿电压在整个温度范围内的变化、则理论上它将随着温度的升高而增加。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    该设计用于在某些差分高速视频数据线路上使用 ESD761-Q1的汽车显示应用。 这些视频数据线路是 LVDS、但对它们应用直流偏置作为下游显示屏的唤醒方法。 对于我们来说、了解 VBR 对于确保我们不会接收可能在施加直流偏置时终止视频信号的电流非常重要。 在本例中、需要关注的是低温。

    我的客户还提供了另一个供应商的示例、该供应商直接在 ECC 表中提供了此信息(请参阅下文)。 我们不这么做有什么原因吗?


    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    VBR 热系数更大程度上为齐纳二极管规格、因为它们是为 在击穿区域中的正常运行而 设计的、我们的 ESD 二极管专为在低于击穿电压的电压下正常运行而设计、此时二极管仅泄漏 nA。

    即使击穿电压略有降低、在 -55至150°C 的完整工作温度范围内、建议输入端的最大直流电压为24V。

    中得出的结论是、低电压小于5.5V。除非您需要一个会使线路上的电压高于24V 的大共模电压、否则没有问题、  在触发电压达到~33V 之前、二极管不会开始击穿并灌入超过几 mA 的电流。  

    此致、

    Sebastian