This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:热阻

Guru**** 2871510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, PCA9554A, PCA9544A, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218911/pca9554a-thermal-resistance

器件型号:PCA9554A
主题中讨论的其他器件: PCA9544ATCA9544A、TCA9554A

您好!

你好。 PCA9554A 的结至电路板热阻是多少?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    结至电路板热阻未在 PCA9544A 的数据表中指定、需要大量资源和时间来进行估算值测试。  

    我们建议升级到 P2P 兼容器件 TCA9554A、该器件的特性为400kHz、采用更新的工艺技术和更宽的电源电压范围。 TCA9544A 数据表中列出了 RJthetaB。

    此致、

    泰勒