This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:下降沿和上升沿控制

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218728/ds90cf384a-falling-and-rising-edge-control

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件: DS90CR286A

团队、

关于此器件、它是输出数据的下降沿控制。

类似功能是否有上升沿控制? 或者、是否有任何一个器件能够通过专用引脚控制下降/上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    DS90CF384A 的输出只能在下降沿选通。 有几个器件具有用户可选的时钟边沿:

    谢谢。

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户在 TI.com 上找到了可能的解决方案 DS90CR286A。 客户希望再次确认 DS90CR286A 和 DS90CF384A 之间的差异!

    1. 都是 P2P 设备吗?
    2. 在这两种规格中、看起来主要区别在于上升沿数据选通和下降沿数据选通、对吗? 除了此差异、其他规格是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1. 是的、这些器件是引脚对引脚兼容的。
    2. 有几个不同之处:
      1. CR286A 需要更高的输入电流、因此需要更大的功率
      2. CR286A 是28位、而 CF384A 是24位
      3. CR286A 的 RxIN 偏差裕度低于 CF384A

    谢谢。

    Kate