This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:在我们添加了直流和交流增益以通过眼图测试后、USB 器件模式无法识别主机(PC)。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB213, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216396/tusb213-usb-device-mode-can-t-be-recognize-by-host-pc-after-we-added-dc-and-ac-gain-to-pass-eye-diagram-test

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB217、TUSB216、 TUSB216I

您好!  

我们目前正在原型中使用 TUSB213、以改进我们的 USB 信号眼图。 通过信号调节器应用一些直流和交流增益后、我们便能够通过近端和远端测试。 但是、我们的器件无法再通过 USB 集线器连接到 USB 主机(PC)。 我们尝试了不同的 USB 集线器和不同的 USB 电缆(包括不同的电缆长度)、结果是一致的。 如果直接连接到 PC 的 USB 端口、我们仍然可以连接到 PC。  

奇怪的是、如果我们不应用任何直流和交流增益、即使眼图看起来很糟糕、但通过方向连接或 USB 集线器连接到主机时没有任何问题。  

我在下面附上了 USB 分析器日志。 我们通过 USB 集线器进行连接时、主机似乎无法识别器件的速度。  

以下是我们的原理图的一个快照:它处于非 I2C 模式、直流增益设置为高电平、交流增益设置为2。  

如果您有任何建议供我们尝试、请告知我们。 谢谢你。   

e2e.ti.com/.../PB1-USB-analyzer-log-_2800_direct-USB-connection_2900_-_2D00_-Passed.csve2e.ti.com/.../PB1-USB-analyzer-log-_2800_USB-connection-via-USB-hub_2900_-_2D00_-Failed.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jefferey:

    在查看您的原理图后、我有如下一些评论。

    • 对于交流升压2级、电阻器为3.74k 欧姆、但我们建议的设计参数为3.83k 欧姆+/- 1%。 (最小3.7917k 欧姆)
    • 对于高直流升压、上拉电阻器为30.1k 欧  姆、但我们建议的设计参数为24k 欧姆。

    请更新参数、并让我们知道它是否起作用。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jefferey:

    还有一点、增益太多的可能性很大。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我们尝试了不同的增益设置、但直流增益=高电平、交流增益= 2是允许我们通过眼图的唯一设置。 如果我们降低增益设置、将无法通过眼图测试。  

    Br、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是如何设置测试的? 我 还需要 检查 元件放置方式。  请 共享布局。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对 TUSB213 EVM 进行了更多测试、发现无论我们应用了什么直流和交流增益、我们仍然可以得到相同的问题。 然后、我们尝试使用 TUSB216和 TUSB217 EVM、问题似乎消失了。 在数据表中、TUSB216和 TUSB217之类的产品可以提高信号质量、而无需 更改数据包计时或增加传播延迟。 我认为这可能是 TUSB213问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    有道理。 由于电缆长度或元件放置的原因、TUSB213与更新版本的转接驱动器之间可能存在差异。 这就是我问您布局的原因。

    如您所知、TUSB216被设计成在优化设置下通过提升信号边沿并提供 DC 升压来改进高速 USB 信号的信号质量。 请注意、为了实现性能、我建议使用 TUSB216I、它可以从信号中的 PCB/电缆中恢复更多损耗。 此外、TUSB216I 具有比 TUSB213更好的抖动性能、并且封装允许设计两个器件(两端)。

    此致!

    Josh