This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:THS8220输出负载

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219026/ths8200-ths8220-output-loads

器件型号:THS8200

我使用 DAC -THS8200生成 YHV 和 RGsB

从产品说明书可以知道、连接到 DAC 的最大负载为37.5R。 我可以提供与其他正常150欧姆(双端接负载)相同的输出摆幅。 但没有与性能相关的指标(环路响应、增益平衡性、负载电容...)

在我的设计中、我需要将多个负载(4)连接到单个输出、您推荐这一个。 因为没有 Spice 或 IBIS 模型来对其进行仿真。 在 IBIS 模型中、模拟输出作为电源分配。

我有三种方法,设计,亲切地推荐我一个。

针脚连接在下面:

e2e.ti.com/.../Drawing1.tif

在方法1中、使用了(2:2)模拟视频放大器、其中2个输入与单个输入短接。 而在输出中,每个都必须驱动两个负载。 总的来说、我将有1个输入和4个输出。

在方法2中、 使用了(4:4)模拟视频放大器、其中所有4个输入都通过单个输入短接。 而所有4个输出都将连接到单个负载。

在方法3中、单通道连接到单个放大器。 因为它可以支持最高37.5欧姆的负载。  

对于上述三种方法、您会建议采用哪种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

     很抱歉、我们 不再在 e2e 论坛上为该产品提供直接技术支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。