This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:问题 ESD TPD6S300A

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208377/tpd6s300a-issue-esd-tpd6s300a

器件型号:TPD6S300A

早上好、我使用 TPD6S300ARUKR 器件。 5天前、我去了实验室、在4KV 接触中发生了 ESD 不合规情况。 在第一个脉冲时,屏蔽 USB-C 连接器的默认值是什么?

PCB 有4层:

L1信号+GND

L2接地

L3电源

L4信号+GND

我很难找到一个解决方案,如何减少这种 ESD 在 groung 飞机。

感谢您的帮助

Alexandre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、  

    感谢您与我们联系!

    我会仔细研究这件事、并在一周结束前与您联系。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、  

    感谢您的耐心。 我有几条可能有用的建议。  

    N.C.引脚应连接至 GND  

    2- D1/D2应连接到 USB Type-C 连接器的任何 USB 2.0引脚(请参阅以下数据表)

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    我向 GND 添加了 NC 引脚。 我没有任何改进。  我想我发现了问题、电路板底层和 ESD 处理表的接地层出现了电容耦合故障。  

    谢谢,我会掩盖的情况

    Alexandre