This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A 器件未知

Guru**** 2553470 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216083/tusb2077a-tusb2077a-device-unknow

器件型号:TUSB2077A

您好!

我使用两个 TUSB2077A 在设计上具有12个 USB 端口。 第一个 TUSB2077运行良好、但第二个我得到了"Unknown USB Device"。

如果我将第二个器件的复位拉至 GND、则会检测到连接到该器件的下行 USB 端口、但显示消息"USB 端口上出现电涌"。

该复位只能工作一段时间、如果我 关闭电源并再次插在电路板上、则会显示   "Unknown USB Device"(未知的 USB 设备)。 消息已返回。

有人有办法解决这个问题吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、U3是第一个 集线器、U5是第二个集线器?

    何时将下行端口连接到第二个集线器?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、U3是第一个、U5是第二个。 U3的下游6用于第二个集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该总线是否通电? 您是否有用于第一个集线器下行端口的 VBUS 开关?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、


    所有集线器都由外部5V 电源供电(我不使用或连接笔记本电脑的 USB VBUS)、并由3V3降压、第一个集线器有下游端口1-5电源且工作正常、同时检测到连接到 FTDI 的下游7。 它只是下游6连接到第二个集线器、但未被检测到。

    当检测到第二个时(通过拉其复位)、我收到消息"the power surge (电源浪涌)"、并且可以通过外部5V 电源看到、浪涌大于1A 的时间长达一到两秒钟。

    我不知道为何未检测到第二个集线器、以及为什么即使没有下游连接到器件也会产生此浪涌。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您还需要为端口6设置电源控制/过流。

    2:每个下行端口的最大电流为500mA。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这 话什么意思? 我将 OVRCUR6 hub1设置为高电平、集线器2不由总线供电、而是由本地电源供电。 下游7 hub1的配置与6相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库姆巴:

       您是否可以将集线器2比集线器1晚通电?

       或者您能否在集线器2的通电期间探测集线器2的 DP0/DM0?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    I probe DP0 hub2:(hub2的未知 USB 器件)

    CH1在 DP0 hub1上、而 CH2在 DP0 hub2上、不同的电平。

    注意:探头位于 hub2 DP0上、如果查看 hub1 DP6 (集线器1 DP6和 hub2 DP0之间有一个27欧姆电阻器)、电平正常。

    在 hub1之后我无法为 hub2供电、我可以将其复位以重新启动:(hub2已知但电流浪涌消息)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hub2 DP 0太低、我们需要找出它们之间的一切。

    此致

    布赖恩