This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:不检测基于 USB 的 SDR 设备

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216499/tusb8041-doesn-t-detect-usb-based-sdr-device

器件型号:TUSB8041

大家好!

我 正在使用此产品:
检测到 TUSB8041。
问题是、未检测到连接到 TUSB8041器件的某些器件、而其他器件检测不到。
相关器件是采用 USB 芯片组  CYUSB3014 BZXI 2101的 USRP B210、在连接到下游器件时不会检测到该器件。
让我感到奇怪的是,配备 USB 芯片组  CYUSB3014 BZXI 2019的类似设备(BladeRF A9来自 Nuand)能够被检测到。
是否有人对为什么未检测到某些设备有一些见解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 TUSB8041位于 USB 扩展器中?  

    您是否尝试将  USRP B210直接连接到 PC 或笔记本电脑主机?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以将器件直接连接到主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道检测到某个器件时的速度、即 SS、HS 或 FS?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您的意思是、当我连接无法识别的设备时、没有扩展器? 或已识别与扩展器连接的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 扩展器+ TUSB8041+USB 器件。

    那么、无法检测到连接到集线器下游的某些 USB 设备? 这些器件是 SS 或 HS、FS?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关的器件是 SS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 TI TUSB8041EVM 进行了测试?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有此设备、我只有具有板载 USB 芯片的光纤扩展器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 TUSB8041内部扩展器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不知道 内部的原理图是什么、您是否有 USB 分析仪可以跟踪 USB?

    此致

    布赖恩