This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:数据速率

Guru**** 2919960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216548/thvd1424-data-rate

器件型号:THVD1424

大家好、

 

数据表说明了最大数据速率、如下所示。

 

 

因此、当 SLR =低电平时、可实现的最大速率为20Mbps。 如果 SLR 为高、则即使实际通信速度为1Mbps、数据速率也会限制为最大500kbps。 我的理解是否正确?

 

此致、

久留米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 (将 SLR 拉为高电平会使信号边沿变慢。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    当 SLR 为低或悬空时,设备可以运行高达20Mbps。 如果 SLR 保持为高电平、则差分转换时间会减慢以减少更高频率的发射-这会将最大信号速率降低到500Kbps -如果在 SLR 为高电平时应用1Mbps 信号、则通信可能会发生高位损耗-如果是1Mbps 信号 强烈建议使用它来保持 SLR 为低电平或悬空。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Clemens 和 Parker、

    非常感谢您的支持。

    此致、

    久留米