This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:DP83848C

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216009/dp83848c-dp83848c

器件型号:DP83848C

1.在 RMII 模式下、MCU 连接到 RX-DV、而不是 CRS-DV。

2、RBIAS 安装电阻4.7KΩ 1%。

3. PFBOUT、PFBIN1、PFBIN2连接到 DC3.3V 电源。

上述连接。 该网络可在实际使用中进行连接。 长期老化试验,18年开始小批量生产,工作正常。 上述用法是否有问题? 它可以使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    我不理解这个问题。 您说过、电路板工作正常。 是否有任何问题或您只是在寻找原理图审阅?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.客户投诉
    客户投诉 LAN 在3月23日无法连接。 有缺陷的产品投诉约40PCS。 生产日期为2021年5月至9月。 故障 IC 标记为09C1EVT。

    1.1)有缺陷的 IC 在350°C 时被加热、然后 LAN 缺陷在-20°C~70°C 时消失 为什么会这样呢?
    1.2) 3000件设备的生产已经完成,能否销售?


    2.优化线条
    在分析过程中、上述三点与建议的路线不同。
    将其更改为新行、请帮助确认是否正确?

    谢谢。

    Xiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    因此、3000个板中有40个不可用、我的理解是否正确? 问题是否已缩小至 PHY 本身? 如果是,如何? IC 的 A-B-A 交换是否解决了此问题?

    故障 IC 在350°C 时被加热、然后 LAN 故障在-20°C~70°C 时消失

    为什么器件要加热到350C? 温度过高、远远超出器件的绝对最大额定值。 这可以解释这些器件无法正常工作的原因。  

    我来看看原理图、下周同一时间再见。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    维修过程中、在350°C 时使用热空气来获得 IC。


    A-B-A 开关 IC、缺陷消失。

    谢谢。

    Xiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    在焊接过程中是否可能违反了绝对最大额定值? 如果芯片温度达到121.5°C 以上或引线温度超过260°C 的时间超过10秒、这可能会解释故障。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.在 RMII 模式下、MCU 连接到 RX-DV、而不是 CRS-DV。

    数据手册使用 CRS-DV。 在这里使用 RX_DV 有什么问题吗? CRS_DV 有什么区别?

    2.在 RBIAS 上安装4.7KΩ 1%电阻。 问题出在哪呢?
    (数据手册要求4.87KΩ1 %)

    3. PFBOUT、PFBIN1和 PFBIN2连接到 DC3.3V 电源。 问题出在哪呢?
    (数据手册要求、未连接到电源)。

    谢谢。

    Xiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    1. RMII 规范要求 CRS-DV。 它是 载波侦听/接收数据有效信号的多路复用。

      

    2.数据表要求4.87kΩ+-1%。 超出数据表要求、无法保证功能正常运行。  

    3.这是电源反馈连接的要求。 您分享的第二个原理图是正确的。 第一个错误。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫

    很抱歉、我需要您再次确认。


    TXD_2、TXD_3添加2.2KΩ Ω 的下拉电阻器、是否有必要?


    我应该如何处理空闲 IO?

    谢谢。

    Xiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    可以端接未使用的输入引脚。 未使用的输出引脚应保持悬空。

    谢谢。

    大卫