This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141怀疑

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218368/sn65dp141-sn65dp141-doubt

器件型号:SN65DP141

我在规范中看到、这个芯片的输入范围是1200mv、但是我没有写入能够接收到的最小差分输入值或者单端输入值。

2、此芯片规范也说明它与协议无关。 如果传输不符合 DP 协议、它会受到影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我找不到 DP141的最小差分输入规格。 但由于 DP141是 DisplayPort 转接驱动器、因此根据 DP 规范、它将能够支持40mV 的最小差分输入值。

    2.您尝试发送什么协议? DP141不关心协议、只要满足电气规格、它就会起作用。

    谢谢

    大卫