This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RGMII 设置和保持时间

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218485/dp83867e-rgmii-setup-and-hold-time

器件型号:DP83867E

大家好、

RGMII 的设置时间和保持时间的参考点是 VDDIO 的50%?

脚注表明 SGMII 的计时规格清楚地表明了50%、但 RGMII 没有通信。

请考虑在下一次数据表更新时添加 claer 注释。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    是的、您是正确的、RGMII 的建立时间和保持时间的参考点是 VDDIO 的50%。 它是我们遵循 RGMII 通信标准的标准的一部分。 感谢您指出数据表更新的注释。

    --

    此致、

    林希尔曼