This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:RESVD1和 HS 数据连接问题

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218798/tmuxhs4212-resvd1-and-hs-data-connection-questions

器件型号:TMUXHS4212

您好!

我有一些关于 TMUXHS4212IRKST 器件的应用问题。

 

  1. RESVD1和 RESVD1引脚(保留引脚)的正确连接  
    1. SLLA552检查清单建议 NC
    2. SLASEP7A 数据表显示连接至 Vcc
  2. 到多路复用器的高速差分数据连接在所有端口上都是交流耦合的(我们无法控制这一点)
    1. 数据表建议将10k 偏置电压连接到0至1.8V
    2. 该范围内的任何电压是否正常、或者是否应偏置在范围中心(0.9V)?
    3. 在10Gbps 速率下使用的10K 端接是否需要特殊的 HF 电阻(大多数电阻在5GHz 时显著降低阻抗)?

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的提问。

     

    1. 为了阐明这一点、您是指 RSVD1和 RSVD2吗? 如果需要、这些引脚应该被连接至 Vcc。 这些引脚保留用于测试模式、如果它们未连接到 Vcc、器件可能会进入测试模式。
    2. 有关偏置- 数据表第11页的第9.1节。
      1. kΩ 每个 A[0/1][p/n ]引脚提供10k Ω 接地电阻或0V 至1.8V 范围内的任何其他偏置电压。
      2. 0至1.8V 范围内的任何电压。
      3. 建议使用 HF 电阻器以获得更高的数据速率。

    此致!

    SLW